This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM 不能 n#39;t stat 来收集数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849407/ads1261evm-ads1261evm-doesn-t-stat-to-collect-data

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

大家好、

我正在尝试使用 Δ-Σ ADC 评估软件来操作 ADS1261EVM。

但是、无论寄存器设置如何、它都不会开始收集数据(GUI 不显示任何内容)、因为连接的红色 LED 指示灯一直闪烁。

您能否提供正确操作 EVM 的建议?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    问题可能是收集时间、但遗憾的是、GUI 未指示...

    默认情况下、ADS1261被编程为具有20SPS 的数据速率、并且 GUI 默认选择2048个样本。 如果您同时使用这两个默认值、则硬件收集此数据至少需要102秒。

    尝试提高数据速率(通过对 MODE0寄存器的"DR"域进行编程)或减少采样数、然后查看这是否解决了问题。