This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1213Y5:最大热分布峰值温度

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849470/msc1213y5-max-thermal-profile-peak-temp

部件号:MSC1213Y5

该组件的最高烤箱峰值温度是多少。  我们正在更换许多这些组件、因为它们在测试中失败。  请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    欢迎来到 E2E 论坛! 回流焊信息位于器件产品页面的质量和封装选项卡下。  在质量和环境数据表中有一列 MSL 等级/回流焊峰值。

    http://www.ti.com/product/MSC1213Y2/pinout-quality


    对于 MSC1213、等级分为4-260C-72 HR 等级。  以下文档对这些额定值进行了全面说明:

    http://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    您尚未说明所看到的故障类型、但最常见的是开放式封装、其中湿度超过回流工艺的标称值。  如果是这种情况、您可能需要在回流之前对器件进行预烘烤、以去除器件中的任何水分。

    此致、

    Bob B