This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:ADS4129 VCM 输出问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848941/ads4129-ads4129-vcm-output-problem

器件型号:ADS4129

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们设计了基于 ADS4129的 DAQ 板、该板在过去两年中一直运行得非常完美。 但是、我们上个月生产的最后一批产品无法正常工作。 事实上、ADS4129的 VCM 引脚无法按预期工作。 VCM 处的电压为1.65V、而不是数据表指定的0.95V。  

在我们的设计中、ADS4129的 VCM 输出直接单独驱动差动运算放大器 ADA4937-1的 Vocm 输入。

对于工作板:

ADA4937-1的 Vocm 处的电压为预期的0.95V。 在移除运算放大器后、VCM 仍然为0.95V。

对于有缺陷的电路板:

VCM 电压为1.65V。 如果我们移除运算放大器、电压最初为0.5V、并在秒内降至0.3V。  

如果我们保留运算放大器并切断运算放大器的 Vocm 与 ADS4129的 VCM 之间的连接、Vocm 仍为1.65V。

显然、ADS4129的 VCM 引脚上不存在驱动功率。

该设计已经过全面测试、并已为我们提供多年的使用经验。 我们想知道问题是否由有缺陷的 ADS4129引起。

非常感谢!

刘贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Myian、

    我们将对此进行研究、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米安、

    您能否验证 ADC 是否在器件的引脚上获得时钟? 否则、VCM 将不起作用。 您是否已验证器件是否通电?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们进行了测试、发现时钟开启时 VCM 电压为0.95V、时钟关闭时 VCM 电压为1.65V。 由于 VCM 由时钟输入控制、因此器件工作正常。

    然后、我们确认问题来自差分运算放大器、因此 VCM 问题得以解决。 感谢您的帮助!

    刘贤