This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:独立输出通道控制

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849110/dac3482-independent-output-channel-control

器件型号:DAC3482

我想在仍然使用复数混频器级的同时独立关闭该器件上的 I 或 Q 输出通道。  DAC3482数据表的最新版本(2015年8月)如图73 (QMC 方框图)所示、显示"QMC_GAIN[10:0]"应用于两个通道。  但是、寄存器映射(表11)显示了单独的 QMC_gai 和 QMC_giQ 寄存器条目。  我99%肯定这只是方框图中的一个监督、但我想在构建任何硬件之前确保这一点。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    QMC 模块允许对 I 和 Q 路径进行独立调节、从而抑制图像正交混合。 表11是正确的、显示了两个单独的增益控制。

    如果您希望进一步节能、还可以在模拟内核侧独立睡眠 DAC 输出。 唤醒时间和控制方法如下所示: