This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848989/ads1278evm-pdk-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1278ADCPro

大家好、我已经购买了 ADS1278 EVM-PDK。 我的 PC 中有 Windows 10。 我在 ADS1278上看到了很多评论、认为评估套件不支持 windows 10。  

您能否确认我是否可以使用它。 如果是、执行此操作的最佳方法是什么。

谢谢

Navin Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    ADS1278EVM-PDK 的主要问题是 Windows 驱动程序。  我们已将其更新为已签名的驱动程序、从而解决了绝大多数问题。  我的 Windows 10 PC 上运行了此软件。

    只要您在 Windows 10 PC 上具有管理权限、就应该能够安装 ADCPro 软件和 ADS1278EVM-PDK-SW 软件插件。

    请注意、您将需要一个外部电源、即实验室电源或 ADC 适配器。

    将电源连接到 MMB0板。 如果电源是由交流适配器供电(未附带)、请确保其满足以下要求:•输出电压:5.5VDC 至15VDC•最大输出电流:≥500mA•输出连接器:桶形插头(正中心)、2.5mm 内径 x 5.5mm 外径(9mm 插入深度)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用