This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:JESD204B 支持的格式澄清

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848388/dac38rf80-jesd204b-supported-formats-clarification

器件型号:DAC38RF80
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

尊敬的 TI:

我们在设计中使用三个 DAC38RF80、我们计划使用内部 PLL。

DAC 具有两个 VCO、其范围为:  

VCO 0:5.24Ghz - 6.72Ghz

VCO 1:7.960Ghz - 9GHz

现在,在数据表的表9中,对于 L-M-F-S-HD = 22210和8x 内插,最大采样率为5GSPS。

但该频率不在 DAC 内部 PLL 的 VCO 范围内。

那么、这是如何得到支持的呢?

我们的第二个查询是:

是表9中给出的 JESD204B 模式、仅支持模式、也可以使用其他设置、例如在 L-M-F-S-HD = 22210时使用10x 内插、表9中未提及这一点。

如果我们使用带有外部时钟的 PLL 旁路模式,那么我们是否可以在表9中未指定的模式(如使用表9中某些模式不支持的10x 内插)中使用 DAC (最大采样率将小于9GSPS)。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们的一位专家正在研究这个问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    对于查询#1、如果您使用外部 DAC 时钟或切换到具有5GHz VCO 的 DAC38RF89、则可以实现此速率。

    对于查询#2、唯一可用的选项是此表中显示的选项。 即使在 该模式下使用10倍插值、器件的 SerDes 速率和采样率也在规格范围内、但还有其他时钟和逻辑块 不支持该模式。 这就是为什么这不是表中的选项。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    我还有一个查询。

    数据表的第8.3.2节提到了对支持的最低串行器/解串器通道速率的限制。

    使用 DAC38RF80内部 PLL 时钟或外部时钟时、支持的最低串行器/解串器通道速率是多少?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    串行器/解串器的最小速率为781.25Mbps。 这是8个串行器/解串器数据线路可使用的最低速率。 可以使用以下公式计算该速率:  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我看不到你在你的答复中所说的公式。

    您能不能再次发布它、还是告诉我方程式编号 和页码 数据表的说明?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1643.Jesd-clk-divider.docxLalit、

    请参阅随附的文档。

    此致、

    Jim