This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:器件功能

Guru**** 2966150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, LMP92066, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848428/dac81416-functionality-of-device

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件: LMP92066、 AMC7834

您好!  

我已经在这款 DAC81416芯片中阅读了更多内容、并对其功能有疑问、主要是它是否有能力接收反馈信号? 我知道它有调制控制应用、但在任何地方都看不到它有某种反馈机制。 这是否意味着处理器需要根据反馈信号进行通信、或者我是否遗漏了什么?  

最棒的  

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的查询。 DAC81416没有反馈输入引脚。 该器件主要用于使用切换输入信号的 Mach-Zehnder 调制器偏置。 它还可用于任何其他高电压/高电流目录应用。 它需要处理器的连续输入来闭合控制应用中的反馈环路。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢您 Uttam! DAC81416表示它可用于 mach zhender 调制器的比率控制。 我想这意味着您需要将该控制与单独的处理器连接起来。 您是否知道 TI 是否有任何其他一体式产品? 具有反馈控制的16位内部基准 DAC。 可能是一个好的微处理器、还是 MSP430产品系列之外的其他产品?  

    谢谢、  

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们拥有一系列模拟监视和控制(AMC)器件、可帮助您完成此应用。 我将复制我的同事 Paul 来帮助您解决这一问题。 您能否提供有关要求的更多详细信息、以便我们能够提供合适的器件?

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们有一些专用器件可以帮助解决这一问题。  这些器件通常针对特定应用而设计、因此可能不是完美的选择。

    LMP92066 -此器件可进行温度补偿。 该器件可在非易失性存储器中存储查找表、其中包含每个温度的 DAC 值、然后根据测量的温度更新 DAC 输出。

    AMC7834 -此器件将根据测量的电流值更新其 DAC 值。  该器件具有4个 DAC 输出和4个电流分流监控器输入(以及许多其他特性)。  此补偿可在"闭环"模式下运行。

    如果您想向我发送电子邮件(frost@ti.com)以详细了解您的应用、我可能会建议使用其他器件。  具有一些 DAC 输出和 ADC 输入以及集成 PID 控制器的通用器件是否有趣?

    谢谢、
    Paul