This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:最大输出电压、带内部 Vref /1、双增益、带 VDD<5V

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848801/dac60508-vout-max-with-internal-vref-1-and-x2-gain-with-vdd-5v

器件型号:DAC60508

我只有 VDD=3.3V、需要生成 Vout=2.6V、因此设置 Vref /1和增益 x2可以为我提供"0V 至2×VREF"的 Vout 范围、如表1中所列。  当然、当 VDD = 3.3V 时、我无法实现"2xVREF"(5.0V)、但数据表未列出这一较为明显的限制(或者我是否未正确读取数据表?)。  我假设 Vout 最大值为 VDD 或 VDD-0.2、但假设会使我陷入困境。  请确认我的假设是正确的、以及我的情况下最大输出电压是多少。

负载要求< 1mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    该器件非常智能、足以实际查看基准源并利用内部比较器来决定它可以执行和不可以执行的操作。 因此、如果您使用具有3.3V VDD VREF/1和增益= 2的1.3V 外部基准、那么您将获得您感兴趣的内容、因为在使用外部基准时、您仍然可以满足余量要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duke、感谢您的快速回复。  但是、我打算使用2.5V 内部基准。  这会改变您的答案吗?

    再次查看数据表、我看到规格"输出电压余量"、这意味着在负载要求低于1mA 的情况下、 然后、我可以预期、当 VDD=3.3V 时、我可以实现高达3.15V 的输出、而内部基准 电压的设置为 VREF/1和增益= 2。  我只需要达到2.6V、这就为我 提供了足够的余量。  "输出电压余量"的定义并未说明这是相对于 VDD 的、但这是唯一的逻辑结论。

    此致、Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    我相信该器件能够做出动态决策、因此这不仅仅是在加电时、 但是、我不确定加载电流消耗因素的方法是多么明智、或者文档中是否有该注释作为信息规范的一部分、以防止在正常运行期间出现问题。

    我自己没有董事会、但我团队中的某个人应该能够在明天为您确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    感谢您的联系。 主要限制是在数据表第7.3节中指定的 VREF 上。 当您使用3.3V 的 VDD 和内部基准电压时、唯一获得输出的选项是使用 REFDIV 位选择 VREF/2。 因此、当增益为2时、您可以获得2.5V 的满量程输出。 输出电压余量在这里不会进入图中。 因此、遗憾的是、在该配置中、您无法达到2.6V。 这是在设计中实现指定精度的一个特定折衷。 如果您可以管理2.5V 输出范围、则可以直接继续进行设计。

    要获得超过2.5V 的输出、有三个选项:

    1.将 VDD 增加到5V,以便在不除以2的情况下使用2.5V 内部基准

    2.使用小于(3.3V - 0.2V)/2的合适外部基准

    3.使用外部放大器提高输出增益

    希望这能解答您的问题。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您提供的详细信息、我的结论是、由于我没有5V 电压、并且没有足够的空间用于8个缓冲器、因此选项2是我的最佳解决方案。

    我相信您对此器件的了解、但我想了解您如何从数据表中了解此特定详细信息:"当您使用3.3V 的 VDD 和内部基准电压时、唯一可获得输出的选项是使用 REFDIV 位选择 VREF/2 "

    此致、Barry