This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS1294噪声问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849093/ads1294-ads1294-noise-concern

器件型号:ADS1294

尊敬的同事:

我们的客户正在使用 ADS1294来建立我的领导能力、但现在、当环境干扰相对较大且测量的 ECG 波形具有干扰时、有时会出现这种情况、如下图所示、现在他们正在寻找原因。  设备的硬件设计是指 ADS1294的 EVM。 在输入信号进入 ADS1294之前、它通过磁珠、1nf 滤波电容器以及随后的22k 和47pF 滤波器。 由于 ADS1294具有许多资源、因此它们具有更多未使用的引脚、并将所有未使用的引脚连接到硬件上的 VADD。

在35Hz 滤波之后 ECG 波形已经被打开、出现在应该平滑的部件中的正弦波形的频率大约为20~33Hz。

你有什么建议吗?

此致、
罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    原因正如您指出的、环境干扰很大。 这种干扰的来源是什么?它是否可以进行阻尼?  

    是否正在使用器件的 RLD 函数?  

    您能否提供原理图和寄存器设置?