This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC81416:与 MSP430F5529集成

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848810/ccs-dac81416-integration-with-msp430f5529

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试将 DAC81416芯片与 MSP430F5529处理器配合使用。 我找到了一个使用3线 SPI 接口的示例代码、但是代码中的 MSP 引脚并不完全符合与 DAC 通信的要求。 MSP 代码使用"SLAVE_RESET"和"SLAVE_SELECT"、其中 DAC 具有 CS 引脚、需要像芯片上的 SCLK 引脚那样计时。 我想知道是否有可使用的4线接口代码、或者是否有一种仅通过提供的示例代码进行通信的方法。  

此致、  

Nick T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    芯片选择和从器件选择功能在大多数设计和用途上都是完全相同的。 我不确定确切的"从器件重置"的定义、但如果您有一个"从器件选择"引脚以及 SDO (SDI 可选)和 SCLK、您应该可以继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!

    -Nick