This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1018:校准 ADS 1018以进行热电偶测量

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848344/ccs-ads1018-calibration-of-ads-1018-for-thermocouple-measurements

器件型号:ADS1018
主题中讨论的其他器件:ADS1118

工具/软件:Code Composer Studio

早上好、

我正在尝试校准 ADS1018。 我不知道如何进行校准背后的数学运算。 显然、我们将使用 T/C 校准器来实现这一目的(TEGAM 940A)。 我使用与提供的 ADS1118源代码示例类似的查找表。 我只是不确定我应该如何校准这些值。

请注意、随着 PCB 的升温、温度传感器上存在显著的偏移。 我应该校准什么?

感谢您的任何见解和指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、


    当然、ADS1018内部温度传感器的偏移是校准的重要组成部分。 由于冷端温度而导致的任何误差都是热电偶温度测量中的直接误差。

    至于其他误差、我会担心热电偶测量误差、这将是 ADC 的电压误差。 该误差可以分为电压偏移和增益误差。 需要使用短路输入测量校准失调电压、增益误差需要一个精确已知的电压源来进行校准测量。

    如果电路板确实有一些自发热、则冷端测量可能是最大误差。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于如何测量 CJC 误差的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、


    我没有太多关于根据电路板温度校准 ADS1018温度传感器的建议。 如果电路板上有大量的温度耗散、或者如果功耗在运行过程中发生了显著变化、则这非常困难。 温度也可能取决于电路板上的气流以及物理布局和结构。

    您是否对 ADS1018检测到的温度变化有了猜测? 理想情况下、ADS1018将靠近热电偶的触点连接、并且所有电阻器都将与任何其他功率耗散源物理隔离。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、假设电路板温度不超过 x 度。 现在、我基本上猜测了一个偏移、它工作正常。 希望在生产时为校准草案一个实心数学函数。 现在、它可能会验证某些温度。

    感谢您的见解