请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS8671尊敬的 TI 团队:
我很高兴在一段时间后与您联系。
这是一项紧急要求。 我正在寻找 ADS8671的替代器件。 我将此器件用于0-5V 测量、我对该 IC 系列非常满意。
现在、我要求测量0-15V 电压、但该 IC 能够测量高达12.288V 的电压
我想使用分压器电路将0-15V 范围缩小到0-12.288V、但这似乎取决于分压器电路的容差。 我需要知道这是否是一种好方法。
是否有人可以为我的要求推荐合适的器件? 或者是否有人建议在进行一些智能修改时使用相同的器件 ADS8671?
谢谢、此致、
Venkatesh P