This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:如何在 Δ-Σ ADC 评估软件中更改 y 轴的默认自动缩放选项

Guru**** 2503395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847099/ads1261evm-how-to-change-the-default-auto-scale-option-for-y-axis-in-delta-sigma-adc-evaluation-software

器件型号:ADS1261EVM

尊敬的先生:

我购买了新的 ADC1261EVM 来测量毫伏范围内的采样电压。 几次尝试后、我成功测量了所需的信号。 但问题是、由于 y 轴标度自动固定为默认范围。 是否有任何命令可以放大或缩小 y 轴、以便我可以查看所需范围内的信号。

谢谢、此致

P. Mohanavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADS126x 专家将在下周早些时候与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohanavel、

    遗憾的是、Delta-Sigma 评估 GUI 不允许您更改时域图上的 Y 轴刻度。 Y 轴始终自动缩放。

    但是、可以将数据保存到文本文件、然后将其导入到 Excel 中、方法是单击"数据分析引擎"窗口左上角的"另存为"按钮。

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。 我将管理这个。