This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:有关 Δ-Σ ADC 的 Δ Σ

Guru**** 2824225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847702/ads1605-a-question-about---adc

器件型号:ADS1605


我发现 Δ Σ 的 Δ Σ-Δ ADC 的采样频率高达5M、带宽(BW)为2.45M (ADS1605)。 Σ 隔离式 Δ Ω-Ω ADC、采样频率可高达20MSPS、但带宽仅为800K。 (AMC1304x-Q1)隔离式 ADC 的采样频率为何如此重要? 但带宽会降低? 为什么基于 Δ-Σ 调制器的隔离式 ADC 和其他结构(例如 SAR 或流水线)不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    ADS1605是一款集成了数字滤波器的 Δ-Σ ADC。  它以40MSPS 的速率对输入进行采样、并提供5Msps 的输出数据速率、支持高达2.45MHz 的输入信号带宽。

    AMC1304是一款 Δ-Σ 调制器、不包含数字滤波器。  它以20Msps 的频率对输入进行采样、在将数字滤波器应用到调制器输出后、输出数据速率将大幅降低。  为了在 AMC1304上获得良好的性能、数字滤波器会将带宽限制在1MHz 以下。

    Δ-Σ 调制器仅需要两个隔离通道即可传输数据、因此在需要隔离时、它们很受欢迎。  SAR 或流水线将需要更多的隔离通道(SAR 至少需要4个通道)。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但我仍有一些问题:

    1.如何理解"5Msps"的输出数据速率和"高达2.45MHz"的输入信号带宽?

    这是 ?、数字滤波器的截止频率为2.45M μ s 、如图所示:

    fs = 5M     KFS=40M  、FA=2.45MHz   对吧?

    2.为什么只需要两个通道的 Δ-Σ 调制器? Δ-Σ 的输出实际上是一位比特流。 另一个时钟通道吗?

    此致

    田镇
    Mahle International GmbH
    (CR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yizhen、

    1、 是的、当以5Msps 的输出数据速率运行时、ADS1605内的数字滤波器将输入信号带宽设置为2.45MHz。

    2. 是的、Δ-Σ 调制器需要两条数字线路。  串行输出、1位比特流和串行时钟。

    此致、
    Keith