This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何处理直流测量电路中的失调电压?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, OPA344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845981/how-to-do-with-offset-in-dc-measurement-circuit

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335OPA344

尊敬的所有人:

我正在对直流双极电压(-1.5至1.5伏)进行采样,并使用基准电压 IC 通过 OPA344电路达到1.5伏。 (TMS320F28335的 ADC)

请帮助我如何处理直流测量电路中的失调电压?

此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    将信号传递到运算放大器后、您会看到多少偏移?  您可以共享您的缓冲器电路吗?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    调节电路:

    当输入电压为-1.5时、我是否应该测量偏移?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    感谢您提供电路...很高兴看到您使用 TI TINA 进行原理图和分析。  我假设 V2是来自 F28335的基准、用于引入双极信号的失调电压、对吧?  是的、请在信号为-1.5V 时指明偏移。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。 打扰一下。

    当我开发该电路时、请考虑现在没有任何偏移。

    但是、我预计在电路工作时、未来会出现一些老化和任何其他偏差?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

          数据表参数中考虑了电路老化产生的偏差。  请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Joseph