This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可与 Z180 CPU 搭配使用的 DAC ADC 并行接口(与 Z80或8080 MPU 兼容)

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0800, DAC0808, DAC0802, TLC7524, TLC7528, TLC7628, TLC7225, TLC7226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846976/dac-adc-parallel-interface-to-go-with-a-z180-cpu-z80-or-8080-mpu-compatible

主题中讨论的其他器件:DAC0800DAC0808DAC0802TLC7524TLC7528TLC7628TLC7225TLC7226

我正在寻找一对 ADC&DAC (不一定是一个封装)的建议、以便与基于 Z180 CPU (Z80或8080 MPU 兼容)的计算机应用程序一起使用。  基本规格大于500kSPS,在 DAC 中大致等效;8位或更高分辨率,尽管16位本身是可以接受的,但不高于16位;MPU 兼容接口,即 UART 或并行数据接口; 内部基准很好、但没有必要、如果可能、也不需要 DIP 安装类型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    我不确定我是否完全遵循您的期望。

    您是否希望 ADC 和 DAC 都能连接您的 MCU? 您是否只希望他们共享具有类似 MCU 外设配置的总线? 这有点独特、但在过去、我们已经看到了让 ADC 直接连接 DAC 的兴趣-这是您要研究的吗?

    您需要每个 ADC 和 DAC 中有多少个通道?

    您是否可以使用 SPI 或 I2C 等其他接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个 ADC 和一个 DAC 、它们可以与 MCU 总线相互连接、但可以通过 DMA 控制器或 MCU 本身来实现。  我将使用多达4个通道、但如果需要、可以使用模拟开关和 S/H 电路来实现这一点。  SPI 或 I2C 不可用、除非它们碰巧与一个 UART (内置在 Z180 MPU 中)兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    实际上没有任何简单的 UART 接口 DAC 可以适应这种情况。 大多数精密 ADC 和 DAC 器件连接了 I2C 或 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我不太清楚;并行或 UART 接口都可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、是否有任何 DAC 具有与 TLC0820或 ADC0820 ADC 相似的规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    很明显、您正在寻找 UART 或并行接口-但我只是表示我们没有连接任何 UART 的 DAC 器件。 我没有见过用于 MCU 的许多本机并行总线外设、它们可以很好地与 DMA 配对-但我会让您了解您的 MCU 外设-您是该领域的专家。

    提供8位、8位并联连接精密 DAC 器件。 您提到了>500kSPS 的器件、它可以将您置于精密 DAC 或高速 DAC 的域中。 我只代表精密 DAC。 此类精密 DAC 的大多数器件都是非缓冲 MDAC、因此它们可以支持相当快的更新速率。 由于您提到了两个高速 ADC、因此我只需提高速度-因此、我们可能需要改进我们正在查看的 DAC 的性能。

    所有单通道选项都是 MDAC、这需要在输出端采用跨阻配置的放大器。 这些是 TLC7524、DAC0802、DAC0800和 DAC0808。

    对于双通道器件、有一个非常相似的故事、即它们都是 MDAC。 这些是 TLC7528和 TLC7628。

    有两个四通道选项、它们实际上都是缓冲输出、因此您可以跳过我提到的 MDAC 跨阻要求。 TLC7226和 TLC7225。