主题中讨论的其他器件: ADS114S08、 ADS114S08B、 TMUX1208
工程师好
我目前正在为大学开展一个项目、其中一项任务是在0°C 至200°C 的温度范围内测量10 Pt100 目标是达到0.1°C 的精度、尽管我认为这有点热情。 无论如何、我都使用 ADS124S08创建了原理图、并希望查看我是否正确解读了数据表和应用手册/指导手册中提供的信息。
我打算使 IDAC1循环至 AIN0、AIN3、AIN6和 AIN9。 这样、应该可以使用一个 ADS124S08测量四个 Pt100、对吧?
本设计满足以下条件:
- 激励电流 IDAC1=1mA
- 预计低于10SPS
- 我计算了 PGA 的增益值8
- 滤波器计算结果被添加到原理图中、请见绿色文本
- 启动和复位将在串行接口上执行
相应的原理图附在本帖子中。 任何提示都值得高度赞赏、尤其是来自以前使用过 IC 的人的提示。 如果需要我方面的更多信息、请告诉我。
提前感谢 Thomase2e.ti.com/.../ADS124S08_5F00_Schematic_5F00_Draft.pdf