This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用 ADS1299或 ADS1291进行本地电势检测

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847871/ads1299-using-ads1299-or-ads1291-for-local-field-potential-detection

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1291

您好!

最近、我正在研究一个关于检测当地现场潜力的项目、这是一个大集合。 ADS1299或 ADS1291能否检测到此类波?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定您对本地现场潜力的确切含义、但这些设备能够用于 EEG 系统-也可检测脑电波。 ADS1299具有极低的输入参考噪声、因此非常适合此应用。  

    使用 EVM 作为起点是开始设计和测试器件功能的好方法!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    EEG 的频率低于100Hz、但本地电势可能高于100Hz 且低于300Hz。 ADS1299是否会以300Hz 的频率对波进行滤波?  

    此外、振幅可能约为1mV、大于 EEG、我不确定放大器是否仍然工作正常。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于数字滤波器设置和采样速度、采样速度是可编程的。 我建议查看数据表的采样速度和数字滤波器部分。  

    1mV 将正常、内部 PGA 的增益也可调节。 有关其他信息、请查看我在下面签名中的 BIOFAQ!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我有另一个问题。 ADS1291能否准确检测 EEG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入参考噪声更低、ADS1299系列更适合 EEG 测量。  

    它取决于所测量信号的幅度以及信号链其余部分增加的噪声。