This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:DAC38J82异常输出

Guru**** 2502375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847680/dac38j82-dac38j82-abnormal-output

器件型号:DAC38J82

您好!

问题1:

配置:LMFK=1:1:2:32 1DAC,非插值(250Mfs 线路速率=5G);

问题是 0x1000~0xF000的覆盖波形具有高频噪声、请参阅波形、以及如何滤除该噪声?

问题2;

配置:如果将采样率提高到2G 并且其他参数不会如上所述发生变化、 则插值= 16、2DAC(2G/16/2DAC=250m)

但没有任何输出。 那么、如何设置内插滤波器呢?

问题3:

如果使用两个 DAC、FPGA 的 M 是否设置为2?  FPGA GTX 的 TX_aresetn 有时为高电平或低电平、无法正常工作。

 

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    此部件不支持 LMF = 112。 您使用的是 LMF = 124吗? 要使用 LMF 模式124 并获得5G 线速率和250MSPS 的 DAC 输出速率、必须使用2倍插值。

    如果您使用的是 TI EVM 和 GUI、请发送 GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Jim