This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:同步两个 ADS54J66EVM

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848205/ads54j66evm-synchronize-two-ads54j66evm

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66

很抱歉耽误你的回答。

我在e2e.ti.com/.../2942764上看到了问题的答案

因此、这意味着无论使用内部软件触发器还是外部触发器、我都无法将两个 ADS54J66 EVM 与两个 TSW14J56板同步?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们将对此进行研究、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    没错。 这是我们计划在未来添加的功能、但我不知道具体时间。

    此致、

    Jim