This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811EVM:提高 DAC7811的压摆率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811EVM, DAC7811, BUF634A, OPA2277, THS3062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848198/dac7811evm-increase-slew-rate-of-dac7811

器件型号:DAC7811EVM
主题中讨论的其他器件: DAC7811BUF634AOPA2277THS3062

你(们)好

我使用的是 DAC7811EVM 板。

我想 增加 DAC7811 输出的转换率。

评估板上的 OPA 2277具有低转换率。

因此、我选择了具有高压摆率的 BUF634a。

与评估板结合使用时、以下哪两项是正确的电路配置?
(还是两种配置都不正确?)
①如下所示、交换 OPA 2277和 BUF634a。
②在 OPA2277之后添加 BUF634a、如下所示。
我② OPA2277的 SR 限制了 Δ I、因此即使添加了 BUF634a、上升/下降时间也不会改变。
因此、我使用跳线连接了 DAC7811评估板和 BUF634a 评估板、如 μ ①配置所示。
但是、没有输出电压。
最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我看不到附件。 请再次上传。 请注意、压摆率将受到路径上最慢组件的限制。 因此、您需要移除 OPA2277并使用高压摆率放大器、例如 THS3062或等效器件。 OPA2277的压摆率非常小、这将限制电路的总体压摆率。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC