This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:采集数据超过10秒

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845235/tsw1400evm-capturing-data-for-more-than-10-seconds

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOSTDCA1000EVM

你好!

我想问、使用 Radar Studio 和 HSDC 专业版、TSW1400EVM 上是否有任何可以采集超过10秒数据的方法。

根据我的理解、根据 Radar Studio 指南、这似乎是不可能的。 因此、我想知道是否有任何其他软件或程序可用于此目的。

我当前的设置是 TSW1400EVM +毫米波 DevPack + AWR1642BOOST。

谢谢!

此致、

鲍伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    TSW1400可以捕获原始 ADC 数据的持续时间有限、因为其 RAM 有限。

    您可以使用 DCA1000EVM 通过 LVDS 流式传输原始 ADC 数据、而不受任何时间限制。

    所需的硬件设置:AWR1642BOOST + DCA1000EVM  (非 DevPack)。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢你的答复。 但是、我没有 DCA1000EVM、并且想知道没有额外硬件时是否有其他方法可以实现此目的。

    在侧注中、我是否可以知道为什么即使我使用1个 RX 而不是4个 RX、它也无法采集10秒以上的时间? 例如、如果我有一个特定的 ADC 和采样率设置、该设置适用于2TX 和4RX 10秒、这难道不意味着当我对1TX 和1RX 使用相同的设置时、可以记录更长的数据持续时间?

    再次感谢您!

    此致、

    鲍伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    如果减小 ADC 数据生成的大小(通过使用较小的 Rx 或样本大小)、则当然可以增加此捕获时序。 但它不会跳转以获得更高的捕获时间。

    如果您仍想使用 TSW1400、则只需有时间限制、但可以使用相同的硬件进行 ADC 数据采集。 否则切换到 DCA1000EVM。

    此致、

    Jitendra