大家好、
:客户在 ADS7142数据表图50 μ A 中发现错误
请帮您确认。
谢谢。
此致、Sunny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
阳光明媚、
我们的 ADS7142专家现在不在办公室、因此我将继续发送响应。
在平均时间内、图表对我来说是正确的。 客户是否有理由认为这不正确? 通常、在从器件读取后、您会从主器件获得一个 ACK。 这表示主器件已接收数据。 我要注意的是、这是一个主器件响应、ADS7142无法控制主器件响应。
我看到了一些主器件不发送 ACK 的情况。 最后、最后一个 ACK 并不是真正必要的。 主器件已接收到数据并发送停止条件、从而结束 I2C 事务。
吴约瑟
阳光明媚、
我已将此帖子转发给开发此器件的设计组、我正在等待他们对此问题的响应。
但是、我仍然不确定数据表是如何出错的。 我已经阅读过您提到的帖子。 虽然客户读取可能会出现问题、但是由主机响应 NACK、而不是器件。 如果主机 ACK 或 NACK、则从器件无关紧要。
如果器件需要 NACK、这会如何改变响应? 器件接收到 I2C 停止信号、并且传输结束。
我要注意的是、有一个从数据缓冲区读取数据的图、该缓冲区在传输结束时有一个 NACK。
但是、结果应该相同。 主器件从从器件读取数据。 读取完成后、ACK 或 NACK 后跟 STOP、I2C 通信完成。
无论如何、产品开发组可能会有其他意见。
吴约瑟