This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC549:TLC549的替代器件是什么?

Guru**** 2581105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC1549, TLV0831, ADS7040, TLC0831, ADC0831-N, ADC08831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846598/tlc549-any-alternative-part-to-tlc549

器件型号:TLC549

大家好、

客户需要查找替代 EOL 部件 TLC549的8位 SAR ADC。  

对于引脚对引脚选择、我找到了 TLC1549、但它是10位 ADC、比 TLC549高得多。

对于非引脚对引脚器件、我发现 TLV0831和 ADS0831-N 的规格与 TLC549相似。

是否有任何其他与 TLC549相似的规格器件? 您在以下链接中推荐的 ADS7040的采样率比 TLC549高得多。

 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/735241?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLC549)

此外、我注意到 ADS0831-N 是 Mirowire 接口、是否可以将 ADS0831-N 配置为 SPI?

谢谢你  

云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    您需要支持5V 运行的器件、还是客户使用3.0V 至3.3V 的 TLC549?

    此外、客户能否修改代码以支持略有不同的通信协议?

    ADS7040是最佳的现代器件。  尽管它可以支持高达1Msps 的转换率、但它可以根据需要以低至1Msps 的速率进行采样。  /CS 信号控制最终的采样率。  此器件不兼容引脚或代码、但使用通用 SPI 接口。  请注意、最大电源电压限制为3.3V。

    关于 ADS08310-N、MICROWIRE 是 SPI 的子集、时序稍有不同。  但是、大多数 SPI 控制器可以满足时序要求。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您的回复。 我需要一个支持5V 工作电压的器件。

    除 ADS08310-N 外、我想确认 TLV0831是否也是替代器件?

    谢谢!

    云晶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjing、

    TLV0831只能在高达3.6V 的电压下工作;它不支持5V 的工作电压。

    TLC0831是 ADC0831-N 的第二个来源  这两款器件与 TLC549相似、但需要更改电路板布局以及更改固件才能进行通信。  任一器件都可用作替代器件、但这些器件不是直接替换器件。

    ADC08831是一种更现代的选择、是对 TLC0831和 ADC0831-N 的升级。  ADC08831还需要更改电路板布局和固件(代码)。

    此致、
    Keith