This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:使用运算放大器驱动 ADS1263

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847983/ads1263-using-op-amp-to-drive-ads1263

器件型号:ADS1263

您好!

我使用的是 ADS1263、并有疑问。  如果使用运算放大器来驱动它、那么在运算放大器输出和 ADC 输入之间放置一个电阻器是否是一个好主意?  我们确实对运算放大器进行了滤波。  我更奇怪的是、如果运算放大器进入电源轨、尽管如前所述、所有器件都位于同一电源上、但内部 ESD 二极管是否可能存在过驱。

 谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    ADS1263模拟输入上的 ESD 二极管将在低于 AVSS-0.3V 的电压和高于 AVDD+0.3V 的电压下导通。 如果运算放大器由相同的5V "AVDD/AVSS"电源供电、我认为您不会担心超过这些限制之一。

    不过、您始终可以在运算放大器的输出端添加一个小型 RC 滤波器、以帮助进行噪声滤波。 在这种情况下、使用较大的电阻器值将在电气过载(EOS)事件期间为您提供较低的截止频率和更多的电流限制。 根据 ADS1263的"绝对最大额定值"、输入电流不应超过+/- 10mA。 但是、我不建议使该电阻器比几千欧大得多、因为电阻器的热噪声将开始降低 ADC 的噪声性能。

    此外、我建议重新考虑是否确实需要在 ADS1263之前使用外部运算放大器... ADS1263提供噪声极低的 PGA、其宽带噪声密度约为7nVrms/sqrt (Hz)、几乎没有1/f 噪声。 大多数分立式运算放大器将无法实现这种级别的噪声性能、与使用 ADS1263本身相比、它会降低系统的整体分辨率。 除非您需要有源滤波器或需要支持更宽的输入电压范围、否则 ADS1263的内部 PGA 性能通常会更好、即使其最大增益为32V/V