This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:过驱影响

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847972/ads114s08b-overdriving-affects

器件型号:ADS114S08B

您好!

数据表第23页的最后一句话是、"驱动器件上未选择的输入会影响其他输入引脚上发生的转换。"  

在我们的设计中、我们使用串联电阻将输入电流限制为5mA、我想知道过驱一个引脚会如何影响其他数据转换、如果我们还需要外部肖特基钳位?

此外、如果我们使用3端电压稳压器为芯片供电、我们需要添加一个电阻器、以便电压不会在电流上升时上升?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    如果 ADS114S08B 内的 ESD 单元导通、则器件内部会出现意外的内部电流。  这被视为在正常运行条件之外运行。  由于不需要的电流必须流经 IC、这会影响内部偏置以及各种内部节点如何看到 AVDD。

    限流仅可防止 IC 受到严重损坏。  显然、限制电流很重要。  流入模拟输入引脚的电流意味着过压情况会将电流驱动到器件中。  通常、这是由持续时间极短的瞬变引起的、可能需要外部二极管或钳位提供外部保护。  ADS114S08B 内部的 ESD 电路不能用于处理这些类型的瞬变。  器件设计用于的 ESD 事件涉及电路板组装制造过程中的正常处理、通常限制在几 kV。  第5页的数据表第7.2节给出了该器件的具体信息。

    不清楚3端稳压器是什么意思、因此我不确定您打算在哪里放置电阻器。  这可能是一个分流稳压器、类似于使用齐纳二极管。  我强烈建议使用 LDO 类型等高质量线性稳压器。  这种类型的稳压器应该能够处理合理电流的瞬变。  需要记住的重要一点是、您确实需要防止瞬态电流进入 ADC、而 ADC 反过来又会影响电源。

    此致、

    Bob B