This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:Δ-Σ ADC Δ Σ

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847633/ads1605---adc-problem

器件型号:ADS1605

大家好、

Δ Σ 发现、Δ Σ ADC 的最高采样频率为5M、其带宽(BW)为2.45M (ADS1605)。 Δ Σ 隔离式 Δ-Σ ADC、采样频率可高达20MSPS、但带宽仅为800K。 (AMC1304x-Q1)

客户有以下问题。 可以提出一些建议吗?

为什么隔离式 ADC 的采样频率可以如此显著地提高? 但带宽会降低?

Δ Σ Δ Σ 调制器的隔离式 ADC、SAR 等其他架构中没有隔离式 ADC?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您需要研究 ADS1605与 AMC1304的数据表、以便更好地了解这些器件的运行情况。  ADS1604是一款完整的 ADC、可在5MSPS (2X 模式下为10MSPS)下提供完全稳定的数据。  AMC1304只是一个调制器、您只需通过数字滤波器传递数字比特流、您就无法在20MSPS 下获得完全稳定的数据。  因此 AMC1304的带宽要小得多。  SAR 型转换器需要采用不同的处理方式- SAR 转换器采集一个样本、将其数字化、然后提供转换结果。  这可以通过隔离串行接口(CS、SCLK、SDO 和 SDI (如果是4线)来实现。

    如果您对差异不清楚、请随时向我发送一份说明。