大家好!
我们正在将目前使用单极3.3V 电源的 ADS1298设计转换为双极+/-2.5V 电源。
我们当前的设计基本上使用 AVSS 作为接地(它是0V,毕竟是:-))。 现在、我们必须考虑我们需要一个单独的-2.5V AVSS 和一个0V AGND。
设计更改看起来相当简单:A 我们将需要分离 AVSS 和 AGND (可能需要提供单独的平面...任何平面)
非常感谢您就此步骤提供的建议)。 我们认为我们需要做的是:
连接到 AVSS 的 ADS1298R 去耦电容现在会连接到 AGND (没有问题)
2、屏蔽驱动为 V+/V-、因此从+3.3V/GND 变为+2.5V/-2.5V (无问题)
新的-2.5V 电源逆变器需要 AGND、我们需要创建 AGND。
4.我们在信号层中使用 AVSS 的泛洪填充、这将成为 AGND 泛洪填充
但问题如下:
电流接地层在 AVSS 和 DGND 之间分开、因此 AVSS 部分将变为 AGND
实际上、我们可以将所有现有的填充/平面都设置为 AVSS 到 AGND、但添加 AVSS 层会怎么样?
更具体地说:是否建议在 AVDD、AVSS 和 DVDD 之间划分功率层? 我们看了 Gerber 文件
并注意到这似乎是他们的方法。
最后、对于接地至 AVSS 的抗混叠滤波器上的恼人的47nF 电容器、该怎么办?
我在这里看到一篇文章、指出当有人询问时、他们可以与 Ryan 的 AVSS 绑定
连接到同一电容器的 AGND 或 AVSS。 无论我想说什么、它都不会产生影响
(是的、我更容易让电容器连接到 AVSS)我看不到等效。
我看到的是一个电容、由于-2.5V 导通、在大多数时间内充电至2.5V
接地侧。 如果我想在我的头脑中证明这一点、我最终会认为同样的逻辑允许我联系
+2.5V 至电容器的接地侧。
如果不进行任何仿真、人们可以站起来简单地解释 AVSS 可以代替 AGND 的原因
并且在功能上没有任何差异?
特别感谢 Ryan 在这里的回答:
http://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/629875
如果我忽略了一个简单的理由,我就表示歉意。
最棒的
Kevin