This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:关于配置寄存器(0x20、0x21、0x22)

Guru**** 2812355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847590/afe4400-about-configuration-the-register-0x20-0x21-0x22

器件型号:AFE4400

正式网络代码的配置频率为100Hz。 如果频率发生变化、 则需要更改宏(#define PRF 100)值、以及寄存器(0x05和0x15)是否需要根据频率进行匹配? 以及如何设置?
关于寄存器0x20-0x21中的 RC 配置和增益配置、寄存器0x22中发光电流的强度、这些配置是相互关联的还是可以独立配置的。基础是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要更改 PRF (即采样频率)、您必须更改所有计时寄存器(即0x01至0x1D)。 您可以使用 TI EVM 的 GUI 将 AFE 配置为新 PRF、并从 GUI 复制所有寄存器设置。 对于任何给定的 PRF 值、GUI 会更改所有必需的寄存器。

    LED 电流 将决定光电二极管(PD)接收多少光/信号、其中一个系数称为 CTR (电流传输比)。 现在、应选择 RF 和 CF、以使 TIA 的输出不饱和。 TIA 的输出由 PD'Current*2*RF 给出。

    此致、

    Prabin。