This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:如何将寄存器设置为0x22?

Guru**** 2984310 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847418/afe4400-how-to-set-the-register-of-0x22

器件型号:AFE4400

在手册中、位16必须设置为1,、但在互联网信息中设置为0、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changshuai、

    请遵循有关寄存器地址22h 的位16的 AFE4400产品说明书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释寄存器地址22h 中位16的不同值的影响、以及在什么情况下它将设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0x22寄存器的位16应始终设置为1、不建议将其写入0。

    此致、

    Prabin