This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:无法获取正确的计数

Guru**** 2789205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846606/vsp5610-not-able-to-get-proper-count

器件型号:VSP5610

在 CD 模式下、我已将信号接地。

我将得到100次计数的差异。

我已在像素钳位中配置。

我已将 MCLK 配置为1MHz。

其中 shp_r=8

SHP_f=16

SHD_r=30

SHD_F=42。

我已经测量了交流模式下的波形。 在安全输入的电容器之后。我得到这种波形、我想得到这种波形。

如果您需要原理图、请参考我之前提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    根据您捕获的图像、我们推断 SHP 开始时间约为200ns (接近第一个垂直标记)、像素钳位激活时间为80ns (SHP/2)。 因此、假设 SHP 相位的开始时间为~200ns、结束时间为~360ns。 同样、SHD 的起始频率约为~660ns。 这些数字与您的编程配置一致。

    由于 CDS 的开关电容器架构、开关预计在 SHP 和 SHD 开始时进行、并且幅度难以量化。

    如数据表中所述、使用器件的偏移消隐特性可消除100个计数差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压消隐您是否提到过失调电压校正。我无法在数据表中找到失调电压消隐。但存在失调电压校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    是的、没错。 我指的是偏移校正 DAC。