This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:如何进入断电模式

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846739/ads124s08-how-to-enter-to-the-powerdown-mode

器件型号:ADS124S08

我将使用3个 ADS124s08作为 ADC、并观察每个 ADC 的功耗大约为~13uA (从所有3个 ADC 中约为~39uA)。 这是在我发送 POWERDOWN 命令之后。 我的计划如下所示。

静态空 POWERDOWN_ADC (uint8_t ADC_ID){
   /*设置 txBuffer */
   uint8_t txBuffer[2];
   TxBuffer[0]= 0x0A;    //STOPCONV 命令
   TxBuffer[1]= 0x04;    //关闭 ADC
   /*初始化 SPI 交换*/
   SPI_OPEN (SPI_BIT_RATE);
   选择(ADC_ID); //从3中选择哪个 ADC
   SPI_WRITE (txBuffer、2);
   取消选择(ADC_ID);
   SPI_CLOSE ();

由于数据表中的断电电流不能超过1.5uA。 如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindu、

    器件内的某些器件可能仍处于通电状态、但也需要断电。  您所指的最大电流规格具有 ADS124S08数据表第13页表顶部给出的特定条件。  例如、如果您将内部基准配置为即使在断电模式下也打开、则电流将高于表中所示的值。

    另一种可能是测量方法。  是直接(直列式仪表)还是间接(测量与电源串联的小电阻两端的电压)进行测量。  您是否正在从电源进行测量?  或者、您是否直接在器件的模拟电源引脚处测量电流?  是否有任何其他由相同电压源供电的器件会影响测量?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


       感谢您的回答。 在本测试用例中、我移除了所有其他组件、电路板上只有 V 芯片和 ADC。 它总共消耗大约15uA、我非常确信 V 芯片消耗的电流小于2uA。 我单独测试了 V 芯片、因此没有其他元件消耗电流。
       您提到的增益、内部基准、内部振荡器、数据速率等参数未在程序中配置、因此这些参数应处于断电模式中所需的默认状态。


       引脚设置如下所示。
       CS->V CHIP
       DIN->V 芯片
       SCLK->V 芯片
       DOUT/DRDY -> V CHIP
       DRDY->V 芯片
       DGND->GND 数字
       CLK -> GND 数字
       START/SYNC -> GND Digital
       AINCOM -> GND_ADC
       AVSS->GND_ADC
       AVSS-SW->GND_ADC
       REFN0->GND_ADC
       REFN1/AIN7->GND_ADC
       IOVdd、DVDD->3.3V、带并联电容器


    其他引脚未连接到任何引脚。(上述设置仅适用于此测试用例)
    当所有组件都连接后、整个系统将通过模数转换提供正确的结果。 唯一的问题是功耗。 有什么建议吗?
    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindu、

    您能否更详细地介绍一下您如何实际进行电流测量?  听起来好像您在测量电源电流、我想您正在做出一些假设。 真正确定 ADS124S08消耗的电流大小的唯一方法是在电源输入引脚处进行测量。  测量总电源电流时、还会测量微控制器的输出驱动器级。  在这里、SCLK 驱动为低电平、因为它通常保持低电平、 它不会清除 CS 的状态。  因此、还必须考虑微控制器的任何控制或驱动级。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Bob:
       我单独检查了 ADC 的电流消耗(通过将万用表连接到 IOVDD/DVDD 和3.3V 串联电压)、电流消耗为13.3uA。 V 芯片也单独供电。 SPI 引脚在 V 芯片中配置、引脚的状态如下。

     CS -高电平
     MISO (DOUT/DRDY)-低电平
     MOSI (DIN)-低电平
     SCLK -低电平。


    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindu、

    该主题从与模拟电流相关的规格开始、现在我们来看看 DVDD/IOVDD。  因此、我们对不同的电源电流感到奇怪。  您能否将原理图和布局发送给我?  还可以在您的原理图/布局中告诉我您正在进行电流测量吗?  我知道您是否不想在公共 E2E 论坛上共享此信息、但如果您单击图片图标、您可以与我开始私人对话、或者您可以通过电子邮件发送至:

    pa_deltasigma_apps@ti.com

    此致、

    Bob B