This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:高噪声级别

Guru**** 1378680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844409/adc12dj5200rfevm-high-noise-level

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

大家好、团队、

我们将 ADC12DJ5200RFEVM 板与 TSW14J57 (修订版 D)板设置为 JMODE1 (10.4GSPS)和 JMODE3 (5.2GSPS)。
我们观察到噪声水平过高、同时还观察到一些样本会下降到采集的信号中(请参阅附件)。

GUI_screenshots.zip

您能帮助我们了解此问题的原因。

谢谢、
Vasily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    您似乎没有在 HSDCpro 中使用正确的 ini 文件。 INI 文件应为 ADC12DJxx00RF_JMODE1和 ADC12DJxx00RF_JMODE3。 此外、您还应使用 TSW14J57RevE 板、而不是 RevD 板。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的帮助。 我们已经获得了 TSW14J57RevE 板、 现在 ADC12DJ5200RFEVM 工作正常。
    您能告诉我们 TSW14J57 RevD 和 REve 之间的区别是什么。 它们看起来是相同的。

    谢谢、

    Vasily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    REVD 板具有较小的 FPGA。 它主要用于 ADC12DJ3200EVM、但在 TSW14J57 REve 发布后、未对 REVD 进行固件开发。 因此、对 REVD 的固件支持非常有限。 REve 版本支持 ADC12DJ5200RFEVM 的所有8b/10b 模式。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回复。 我还有一个问题:在没有输入信号的 JMODE1 (单通道、10.4GSPS、FS =5.2GHz)中、我们具有2.6GHz 的交错杂散。
    我认为它是偏移不匹配杂散。 前台校准块通过偏移校准功能启用。


    JMODE1_spur.zip


    我们如何减少这种杂散?

    谢谢、
    Vasily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

     我要关闭此主题。 因为还有另一个具有相同问题的线程。 我们已经为另一个线程提供了响应。

    此致、

    Neeraj