This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:VCM 电阻器的附加查询

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847863/ads4449-additional-inquiry-of-vcm-resister

器件型号:ADS4449

你好

我在 E2E 链接下收到了有关 VCM 电阻器的答案。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/821528/3039338

我还有其他查询。

Ω 25k Ω 电阻后、输出降低约3dB。 因此、有必要解释输出降低的原因。

2.  当一侧没有25 Ω 电阻时,请告诉我其他问题。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    Ω 25k Ω 电阻后、输出降低约3dB。 因此、有必要解释输出降低的原因。

    查看您之前分享的 E2E 博文、原理图/图显示输入正弦波信号具有50欧姆阻抗。 由于两个背对背变压器的阻抗比都为1:1、因此我们需要使用与输入电阻匹配的电阻进行端接。 为此、我们使用两个25欧姆电阻器(以差分方式连接)、因此它充当分压器。 这说明了3dB 损耗。

    2.  当一侧没有25 Ω 电阻时,请告诉我其他问题。

    如果缺少25欧姆电阻器中的一个(在上一帖子中以黄色突出显示)、则该差分桥臂将不会具有正确运行 ADC 所需的共模电压(DC)。 此外、输入信号没有适当的端接。 ADC 将不提供数据表结果。

    此致、

    Dan