This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:−3dB 输入带宽的频率是多少?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9110, ADS9120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844500/ads9110-what-is-the-frequency-of-3-db-input-bandwidth

器件型号:ADS9110
主题中讨论的其他器件: ADS9120

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 ADS9110或 ADS9120用于他们的新产品。

 他们对该器件有以下问题。

 请给我回复。

问:ADS9110_20的−3dB 输入带宽的频率是多少?  它是1MHz 吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    非缓冲 ADC 输入的模拟输入带宽主要由器件的输入采样级决定。  ADS9110和 ADS9120使用相同的输入级。

    参考 ADS9110数据表中的图37、输入电阻 RS1等于30欧姆、采样电容器 CS1等于60pF。

    然后、对 ADS9110和 ADS9120的输入模拟带宽的估算为:

    F-3dB = 1/(2*PI*R*C)= 1/(2*3.14*30*60p)= 88.5MHz。

    实际带宽可能会更低、但不会高于此数字。  在大多数情况下、输入电荷桶滤波器和输入放大器通常会将带宽限制为低得多的频率。  例如、ADS9110EVM 上使用的输入滤波器具有7.2MHz 的-3dB 频率。

    在上述任一种情况下、如果客户希望有大量噪声高于奈奎斯特速率(>1/2输出数据速率)、则他们将需要设计一个抗混叠滤波器作为输入信号链的一部分。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您能否从客户那里了解他们想要测量的最大输入频率是多少?

    数据表中的 SNR 和 THD 额定输入频率高达500kHz。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

     我会问他们、我一收到他们的回复、就会通知您。

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

     客户希望向 ADS9110或9120输入1MHz (典型值)~1.5MHz (最大值)信号。

     如果您对频率信号输入有任何问题、请给我评论吗?

     我们不胜感激。

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    ADS9110和 ADS9120仍将正常工作、但 SNR 和 THD 将在频率大于500kHz 时继续下降。

    如果我直接通过您在 myTI 帐户中提供的电子邮件地址与您联系、可以吗?

    谢谢、

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

     当然可以。 如果您直接向我发送您的评论、这将对客户和我非常有帮助。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    O.K.、我将关闭这个 e2e 帖子。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

     我收到了您的私人电子邮件。 所以我关闭了我的帖子。

     谢谢、此致、

     Kazuya Nakai。