This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:D3红色 LED

Guru**** 2515285 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844947/ads131a04evm-d3-red-led

器件型号:ADS131A04EVM

您好!

当我将 EVM 插入主机时、D3 LED 会亮起。

EVM 在一段可变的时间内保持在 D3 LED 打开状态。 有时它会快速移动到"D1 D2绿色快速"。 有时、"D1 D2绿色"状态需要几分钟时间。

是否有关于发生什么的解释?

此致

Chinmaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国


    我能够在 E2E 中找到描述 ADS131A04EVM 中 D3的这篇文章:

    e2e.ti.com/.../640433

    在该帖子中、提到了 D3用于指示 ADS131A04EVM 电源生成中的问题。 上述帖子提到:

    "EVM 上未安装直流插孔和周围的稳压器、第16页上有关'USB power only '的陈述来自该 EVM。 这些是用户指南图12 (第27页)中显示的"DNP"组件。 这些 DNP 组件最终提供图11左下角(第26页)所示的"EXT_5V"。 您拥有的 USB 隔离器只能提供100mA 的电流、我怀疑这不足以启动 ADS131A04EVM。 您应该能够通过相对于任何 GND 测试点探测 TP3、TP4和 TP5来验证这一点。 TP3的电压应为5.5至6V。 TP4的电压应为1.8V、TP5的电压应为5V。 请测量这些测试点的电压、并让我们知道您的结果。"

    如果 D3在相当长的时间内呈红色、我还会尝试删除连接到 USB 的任何其他内容。 由于 USB 可提供的电流受到限制、USB 总线上的其他设备可能会在 EVM 出现时汲取足够的电流来产生问题。

    您是否在 USB 上连接了任何其他设备? 是否有任何连接到 EVM 的东西可能会消耗电流?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的帮助。

    在减少与 USB 的连接后、我肯定会看到加电速度更快。

    我还从 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/768279?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS131A04EVM%3A%201-2中发现 、我对电路板与 EVM 软件配合使用的默认设置的理解可能是错误的。 我一直保持 S4、S5和 S8正常运行!

    是否有完整的列表/图片可供我参考、以了解用于 EVM 软件控制的电路板开关和跳线设置。

    此致

    Chinmaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国



    如果您查看 EVM 用户指南:

    www.ti.com/.../sbau259a.pdf、

    图2中所示的跳线设置应适用于 EVM。 但是、我已经针对此 EVM 收集了一些勘误表、其中确实包含两个开关位置。

    - S5的丝印错误(向上是缓冲区,向下是标头)
    - S8的丝印错误(向上是缓冲区,向下是标头)
    -不应组装 R89、否则 U29缓冲器将不工作
    - MISO 和 MOSI 丝印在 J3引脚3和5上交换
    -R90可以拆下。 它不应影响操作、但不需要被下拉。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您提供的信息非常有用。

    我仍在尝试充分利用 TI 的软件。

    当我启动时、有时该工具会正确读取寄存器。

    但是、大多数情况下、我会在左下角看到一条"写入失败"消息。

    这条消息的含义是板载微控制器和 ADC 之间的通信故障、还是计算机上的软件与板载微控制器之间的通信故障?

    谢谢

    Chinmaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国

    很抱歉我没有回来、但我在上周结束时离开了办公室。

    我不知道我以前是否看到过此错误。 您能否获得错误的屏幕截图并将其发布回此处? 此外、您能告诉我何时发生这种情况吗? 它主要发生在启动时还是在 EVM 运行的任何特定时间?

    我将看到我是否可以获得有关"写入失败"错误消息的更多信息。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国

    对于该器件、除非用户向该器件发送解锁命令、否则寄存器将被锁定。 默认状态是具有锁定的寄存器。 如果您正在启动器件/EVM 或已重置器件、则可能需要再次发送 unlock 命令。

    吴约瑟