This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:初始设置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844934/adc12dj2700-initial-setup

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件: LMK04826

您好!

我的客户对 ADC12DJ2700有疑问。

[问题]

请告诉我 JESD204B 透视图的正确初始设置顺序。

它们使用具有直流耦合的周期性 SYSREF 信号。

使用 LMK04826生成器件时钟和 SYSREF。

他们特别想知道如何设置 SYSREF_RECV_EN 和 SYSREF_PROC_EN。

 如果 SYSREF_RECV_EN=1且 SYSREF_PROC_EN=1、则 JESD204B 未对齐。

如果 SYSREF_RECV_EN=1且 SYSREF_PROC_EN=0、则 JESD204B 已对齐。

因此、请说明 JESD204B 透视图的正确初始设置顺序。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我们将研究您的客户的问题、并将与您联系。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的回答。

    好的、我将等待您的反馈。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您是否有任何更新?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    SYSREF_LVPECL_EN 是否也设置为0? 在上面指定的任何一种情况下?

    这也应该被设定以 DC 耦合 Sysref。

    请告诉我。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    它们将 SYSREF_LVPECL_EN 设置为1、因为它在 D/S 中按如下方式写入

     端接在每个输入引脚(SYSREF+和 SYSREF–)上变为接地50 Ω、并且可在 SYSREF_LVPECL_EN 设置为1时进行直流耦合。

     当 SYSREF_LVPECL_EN 设置为1时、该输入不会自偏置、并且必须在外部偏置至建议运行条件表中提供的输入共模电压范围。

    此描述是否错误?  

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    对我来说一切都是正确的。 我将需要在实验室中对此进行检查。

    我将在下周初对此进行研究、并为您提供答案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    进一步研究后、对于直流耦合 SYSREF、客户将需要使用数据表中概述的以下 SYSREF 对齐方案之一。

    可以按照 第43页的说明手动完成、也可以按照第44页的说明自动完成。

    第43页:7.3.5.3.1 SYSREF 位置检测器和采样位置选择(SYSREF 窗口)

    第44页:7.3.5.3.2自动 SYSREF 校准

    希望这将有所帮助。

    此致、

    Rob