This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:PCB 设计规则

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS124S08, ADS124S06, LM27762, ADS1261EVM, ADS1241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844955/ads1261-design-rules-for-pcb

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S06LM27762

您好、TI 团队、

我想将 ads1261用于我的新项目。 数据表说明 AVDD 最小电源电压应为4.75V、但是否可以为 AVDD 提供3.6V 电源? 如果我看一下"上电特性"图、则 AVDD-AVSS 的最低运行阈值为3.5V。

此致、

曾家春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ka Chun Tsang:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、ADS1261不能在 AVDD 电源电压低于4.75V 的情况下运行。"建议运行条件"表中满足最低4.75V AVDD 电源电压非常重要。 在该范围之外、不保证 ADC 按照"电气特性"表中的规格运行或执行。  

    3.5V 典型阈值是一个内部阈值、它将器件保持在复位状态、直到超过该阈值。 作为一个典型值、3.6V 的电压可能并不总是足以超过这个阈值。

    如果您正在寻找具有较低电源电压 的高分辨率 Δ-Σ ADC、我建议您根据您的应用选择许多其他选项。 如果您需要更高通道数的 ADC、例如 ADS1261、我建议查看 ADS124S08。 该器件上的最小 AVDD 电源为2.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复。

    我正在寻找一款具有低噪声和低漂移且至少具有4个通道的高分辨率和高精度 ADC。 我的电路的工作电压将是3.6V。 你有什么建议吗?

    此致、

    曾家春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ka Chun Tsang:

    是的、由于您最初询问的是 ADS1261、我认为 ADS124S0x 器件可能是最具可比性的器件。 有12通道版本(ADS124S08)和6通道版本(ADS124S06)。

    我建议查看 ADS124S06。

    如果您有任何其他要求、请告知我们、我们可以帮助确定是否有其他更适合您的应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的建议、我将为  我的项目尝试使用 ADS124S06。

    我确实有一些问题、我注意到 ADS1261的噪声性能优于 ADS124。  

    1. 如果为 ADS1261添加了电荷泵、如何将性能与 ADS124进行比较?
    2. 不同的电压电势会怎么样?

    此致、

    Ka Chun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ka Chun:

    ADS1261是一款噪声更低但功耗更高的 ADC。 如果您需要 ADS1261的低噪声性能、那么您可能需要在系统中生成5V 电源。 我不知道有任何类似的 ADC 在较低的模拟电源电压下实现相同级别的噪声性能。

    如果您创建干净的5V 模拟电源、那么您应该能够实现接近 ADS1261数据表中噪声规格的噪声性能。 为了消除升压电源的开关噪声、我建议将3.6V 电源升压至5.5V、例如、然后使用 LDO 生成5V 电源。 如果您可以使用双极+/- 2.5V 模拟电源、那么 LM27762这样的器件可能会很有用、因为它集成了电荷泵+ LDO。 可在 ADS1261EVM 上找到该器件的示例电路(请参阅 EVM 用户指南末尾附近的原理图)。

    ADS1261的数字电源可在3.3V 或5V 电压下运行。 除了5V 电源下的数字功耗较高外、ADS1241的模拟性能基本相同。 数字电源电压还会设置数字逻辑电平、因此我建议使用与 MCU 相同的电源电压、以避免在 SPI 总线上使用电平转换器。

    ADS1261设计用于不同的模拟和数字电源电压、但在对电路进行布局时务必小心、并尝试利用共地平面来实现最佳噪声性能。 我们在这里有一个常见问题解答、其中包含有关此主题的更多详细信息: 高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议