This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:推荐用于显示控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7843, ADS7845, TSC2004, TSC2005, TSC2007, TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846990/ads7843-recommendation-for-display-controller

器件型号:ADS7843
主题中讨论的其他器件: ADS7845TSC2004TSC2005TSC2007TSC2003

大家好、团队、

我正在寻找一个电阻率触摸屏控制器、该控制器具有4/5导线、其中包含 Linux 驱动程序(欢迎使用 Windows EC7 ARM 和 x86)、推荐用于新项目。 我们本会识别代码 ADS7843或 ADS7845、它们是否是理想选择?
从您的角度来看、有什么有趣的建议吗?
我们所寻找的是具有 I2C、SPI 或大多数 USB 接口的3V3、4线和/或5线控制器。

提前感谢您的支持!

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法吗?

    提前感谢您的支持。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我们有多个触摸屏控制器、它们的选择不仅取决于模拟接口、还取决于其控制方式。 一组使用基于命令 的技术 (例如:ADS7843、ADS7845、TSC2003或 TSC2007)、另一组使用基于寄存器的技术和软件可编程的特性和功能(例如 TSC2004或 TSC2005)。 触摸屏控制器的操作方案应用手册中介绍了这些差异。 至于模拟接口:ADS7845支持5线接口、而其余器件支持4线接口。

    TSC200x 系列的产品页面的技术文档或设计和开发选项卡下提供了 Linux 驱动程序。

    所有触摸屏控制器均使用 SPI 或 I2C 接口进行控制。  

    ADS7843和 ADS7845支持2.7V 至5.25V 的模拟电压。 低功耗 TSC2004和 TSC2007 支持1.2V 至3.6V 的模拟电压。

    具有"-Q1"的器件符合汽车应用要求。  

    这组说明可让您快速开始在触摸屏控制器之间进行选择。

    此致、

     佩德罗