This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:采样频率- ADS1299

Guru**** 2554550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847085/ads1299-sampling-frequency---ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、如果我不更改任何 ADS1299默认配置、那么我只测量通道1的信号就获得了多少采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADS129x 专家将在下周早些时候与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可以在 ADS1299数据表中看到。  

    默认输出数据速率为 Fmod / 4096 (250SPS)、其中 Fmod = fCLK / 2。 这是一个同步采样转换器、没有内部多路复用器、仅使用1个通道不会影响采样率或输出数据速率。