This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:DAC7678输出电流限制

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847341/dac7678-dac7678-output-current-limits

器件型号:DAC7678

 DAC7678数据表都列出了+/-20mA 的最大输出电流能力("由设计或特性指定;未经生产测试")。 此外、稍后还指出、输出缓冲器支持的最大负载高达2kOhm || 1nF、这要小得多(使用5V 电源时、输出电流为2.5mA)。 这是什么、我如何从数据表中得知?

我需要一次在多个通道上以高达5V 的电压驱动300欧姆负载、因此每通道16.7mA (对于驱动该电流的多个通道、每通道的额定电流是否仍为20mA?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danielius、您好!

    感谢您的查询。 我们通过两种方式指定输出负载:电流源/灌电流和电容稳定性。 因此、DAC 每个输出可支持16mA 电流。 但是、当您同时从所有输出中汲取该电流时、需要考虑功率耗散。 器件上的功耗由(压降*每通道电流输出)*通道数+静态功率决定。

    您需要在同时消耗这一数量的电流时查看热管理。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC