This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:不使用内部负电荷泵、而是错误地通过电容器将 VNCP 引脚连接到 AVSS

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846929/ads131a04-not-use-the-internal-negative-charge-pump-but-connect-the-vncp-pin-to-avss-through-a-capacitor-by-mistake

器件型号:ADS131A04

您好!

我的客户在其新设计中使用 ADS131A04。 它们不  使用内部负电荷泵、而   是错误地通过电容器将 VNCP 引脚连接到 AVSS。 他们想知道这是否会导致一些问题。 到目前为止,没有发现任何问题。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然引脚 在 要使用的硬件上被置位、但是需要通过对器件寄存器进行编程来使其在器件内部被启用以生效。

    如果您未启用、则不会使用它。 因此、这很好、但没有必要使用盖子。

    此致

    Cynthia