This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112电源定序与数字输入

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846661/ddc112-ddc112-power-sequencing-vs-digital-inputs

器件型号:DDC112

大家好、DDC112数据表在第24页中指定了以下内容:加电排序、"加电之前、所有数字和模拟输入引脚必须为低电平"。   如果在应用 AVdd 和 DVdd 之前的短时间内数字输入为高电平(例如30秒)、这是否会对器件造成任何损坏?  它还会降低其可靠性吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、如果不了解更多信息、直接回答是肯定的、您可能会损坏器件。 这只是通过了解有关绝对最大额定值("数字输入电压至 DGND < DVDD+0.3V")的信息来实现的。 除时间外、这可能是电流电平问题。 即、可能发生的情况是器件的输入保护(输入和 DVDD 之间的二极管、通常是反向偏置)将开启(成为正向偏置)、并尝试在输入端保持安全电压。 此时、如果您的数字驱动器(生成进入这些引脚的数字电压)可以输出足够的电流、从而实际驱动超过0.3V 差值的输入、并打败内部二极管、那么相同的电流可能会使保护二极管本身熔断。 即使二极管将电压保持在0.3V、电流也可能已经相当大。 您可能需要在输入端添加一个串联电阻器、以便在电流较大时电阻器两端会出现压降... 我可以听到你问这个电阻器有多大,但我不知道:)。 让我检查一下、但10公里可能会起作用...

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    那么、我回来时、我收到了我们的设计人员提供的一些有趣的信息... 该器件很旧、因此不确定它在数字输入端具有何种 ESD 保护(我必须让某人打开数据库...)。 保护有两种类型:

    1. 我们称之为"失效防护"。 这些二极管所需的电压可能比典型的0.3-0.6二极管高很多。 我们实际上在最新的 DDC 中使用这些功能、但不确定在过去。 在这种"失效防护"情况下、如果数字驱动器施加5V 电压、则电流仍然很小、不会发生任何情况(这是安全的)。
    2. 如果保护更像输入和 DVDD 之间的传统反向二极管、由于 DVDD 未加电、则二极管将导通。 这些 ESD 实际上非常强大、可能需要大量的直流电流(数百 mA)。 您的数字驱动器可能会在损坏该二极管之前降低其输出电压。 或者、驱动 DVDD 的内部 LDO 将泄漏、而数字驱动器实际上会为 DVDD "加电"。 即、您会看到数字输入和 DVDD 上升到0.3-0.6V 以上。 多少取决于驱动器可以输出的电压以及 DVDD 接收的电压... 在任一种情况下的危险是、数字输入迹线可能不够宽、无法长时间支持大量电流。 如果不看布局、我们无法分辨、但25mA 可能是一个安全数字。 因此、您仍需要添加一个电阻器(考虑到这种情况只存在很短的时间、200欧姆可能已经足够了)。

    那么、您如何知道您在使用 DDC112的两种情况中的哪一种? 嗯、你必须在由输出驱动器驱动的同时测量数字输入电压和 DVDD。 如果您看到输入上升至 VOH、DVDD 仍接近零、则您处于案例1中。 如果 VOH 未升高或确实升高、但 DVDD 也会升高、则您处于#2 (有电流流入输入引脚、您最好放置一个电阻器、从理论上保护我们的器件和您的驱动器、因为某些驱动器相当困难)。

    显然、另一种方法是确保驱动器在这些引脚上不应用"1"、直到您升高 DVDD ...

    此致、
    教育