This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使用 RLD 改善 CMRR

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846762/ads1298-improving-cmrr-using-rld

器件型号:ADS1298

您好!

我们在 ECG 信号采集项目中使用 ADS1298IPAG。 我正在尝试根据应用手册 SBAA188–2011年7月"使用右腿驱动放大器改善共模抑制"中的建议来改善 CMRR。  我在本文档中参考了图7来查找 CP 值。 提到"选择 CP 值时、RP 和 CP 的结果为零、频率约为60Hz "、我选择了 RP 值50K、并计算出 CP 值为53nF。 此计算是否正确? 如果不是、您能否共享正确的公式?

谢谢、Shanoj