This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:输入通道上的电流消耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845878/ads7952-current-draw-on-input-channels

器件型号:ADS7952

您好 ADC 专家!

我的客户正面临这样的挑战:ADS7952的输入通道与预期的分压电压相比、出现了压降。  

当输入被打开时、我们预计将有多少电流被消耗到 ADS7952输入中?  

设置:

VBD = Va = 3.3V

使用30.1k Ω 和20k Ω 分压器将 CH7连接到5V

VREF = 2.5V

Mx0和 AINP 之间未连接 PGA。

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    电流消耗根据采样率是动态的。

    器件所用的采样频率是多少?

    如果只有通道7存在电压骤降问题、我建议首先添加一个与第二个分压电阻并联的大约150pf 至300pf (csh * 10至20)的电容器。 根据器件切换的速度、该电容器将在采样时充电、并有助于为 ADC 的采样保持电路供电。

    如果从所有通道中看到这一点、则最好在 MXO 引脚上使用缓冲器。 这通常可能是一个很好的实施方案。

    如果所有其他故障都发生、则减小电阻器应该会有所帮助。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的快速回答! 每个通道上的电流消耗看起来大约为8至10微安。 我将填充一个150至300pF 的电容器、并在 MXO 上安装缓冲器。

    再次感谢、

    簧片