Other Parts Discussed in Thread: ADS7952
您好 ADC 专家!
我的客户正面临这样的挑战:ADS7952的输入通道与预期的分压电压相比、出现了压降。
当输入被打开时、我们预计将有多少电流被消耗到 ADS7952输入中?
设置:
VBD = Va = 3.3V
使用30.1k Ω 和20k Ω 分压器将 CH7连接到5V
VREF = 2.5V
Mx0和 AINP 之间未连接 PGA。
谢谢!
簧片
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Reed、
电流消耗根据采样率是动态的。
器件所用的采样频率是多少?
如果只有通道7存在电压骤降问题、我建议首先添加一个与第二个分压电阻并联的大约150pf 至300pf (csh * 10至20)的电容器。 根据器件切换的速度、该电容器将在采样时充电、并有助于为 ADC 的采样保持电路供电。
如果从所有通道中看到这一点、则最好在 MXO 引脚上使用缓冲器。 这通常可能是一个很好的实施方案。
如果所有其他故障都发生、则减小电阻器应该会有所帮助。
此致
Cynthia