This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:复位后读取寄存器需要多长时间?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/843867/dac8775-how-long-does-it-take-to-read-the-register-after-reset

器件型号:DAC8775
主题中讨论的其他器件:DAC8760

大家好、团队成员。

这是 Masa。

客户问过我。

(我在这里发帖是因为我想将此 e2e 发送给客户。)

客户希望在执行软件复位后读取寄存器以了解其状态。

复位后、客户应等待多久读取寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    很抱歉、我们昨天没有收到回复-我看了这个话题、但在我实际发布回复之前、我对其他问题分散了注意力。

    为了获得一个确定的数字、我需要与我们的数字设计小组联系、但是我怀疑这些机制将与我们在 DAC8760中观察到的机制非常相似、DAC8760大约为200us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    谢谢您的回复。

    好的、我等待反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    我可以获得任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    我已经在动力输出轴上工作、现在我要返回办公室、让我看看我们能为您提供什么以及何时提供。 我将使用答案更新此主题、或者尽快为您提供时间线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin。

    感谢您的支持。

    客户尽快需要这种解决方案、这将为企业带来成功。

    我们需要在明天之前提供任何反馈。

    希望您能在第9个(JPN 时间)之前给我反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    我们将尽力而为。 我们正在尝试立即解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的支持。

    我今天已经和客户交谈过、他们可以在本周结束时作为 JPN 时间等待我们的反馈。

    (即使我已经解释说200us 是客户的主要答案、但他们希望我们与设计团队联系。)

    如果您的团队能够做到这一点、那将会很好。

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    到目前为止、我从设计组收到的指导与我在过去看到的以及我在本主题中对这一点所做的描述非常相似。

    为了详细说明一点、大多数复位操作都将极其快速地发生。 在200ns 的顺序下、大多数寄存器映射值将恢复为其默认值。 然而、这还不足以保证我之前提到的 POR / OTP 过程的完整机制、而这个过程的设计通常被确认为100-200us。

    昨天有几个人已经对它进行了研究、但我希望通过 EOD US Time、我们对此有一个具体的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    团队已确认我之前的200us 估算值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的支持!