This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:频域中宽带宽信号的波形

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846516/dac3482-the-wave-shape-of-broad-bandwidth-signal-in-frequency-domain

器件型号:DAC3482
主题中讨论的其他器件: TRF370417

尊敬的 TI 专家:

我尝试生成单音调信号、并使信号音调信号在频率域中扫描80MHz。 这个扫描基带信号被发送到 DAC3482。

DATACLK = 245.76MHz、来自与数据同步的 FPGA。

DACCLK = 983.04MHz、来自 TI 频率合成器 LMK04803

基带信号被发送到 DAC、使用 DAC 内部混频器将基带信号移动到245.76MHz。

信号从205.76MHz 扫描到285.75MHz。

DAC3482具有两对差分端口。 这两对端口具有 IQ 关系。

这两对信号被发送到 TI 正交调制器 TRF370417。 LO 载波被发送到调制器以将扫描信号移动到、例如5.8GHz。

正交调制器 TRF370417无法编程。

如果我使用信号端半刚性电缆来测试 DAC3482的输出端口之一。 245.76M 频率域信号形状如下图所示:

包络的平坦度约为5dB。

基本 DAC 寄存器配置如下:

1.选择8个内插。(我觉得这应该是4、但当我设置4时、寄生干扰被发出。)

2.关闭 FIFO。 没有 SYNC 和 ostr 信号提供给 DAC。

3.关闭 invsinc 滤波器。

4. 16位输入模式(字宽)。

5 、将会打开 Mixer_ENA 和 Mixer_GAIN。

6.选择 CMIX 并关闭 NCO。 CMIX 模式选择 FS/4、意味着983.04/4=245.76MHz。

7.选择外部基准 CLK。

8.关闭 PLL。

9.设定电流20mA。

问题是频率域中的扫描形状、在5.8GHz 下进行测试时类似于以下波形和正弦波(在调制器 TRF370417的输出端口中进行测试):

但是、如果我打开 invsinc 滤波器、调制器输出的包络如下所示:

一个非常奇怪的现象是、如果我写入 reg0 bit0"1"、调制器的输出在 freq 域中可能变得平坦。

但 reg0位0是保留的、这意味着什么也没有。 下面附上了相对平坦的图片:

我的问题是:

1、什么使输出包络像波形一样在频率域中、如何对其进行优化?

2.在本例中是否必须打开 FIFO?

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    有关 DAC3482常规设置的一些基本原理:

    1.[引用用户="Bo li"]选择8个内插。(我觉得这应该是4,但当我设置4时,会产生虚假的风险。)

    您必须研究数据表上的 LVDS 总线输入时序关系。 借助16位 LVDS 总线 DDR、I 通道锁存在上升沿、Q 通道锁存在下降沿。 借助245.76MHz DDR 时钟、I/Q 采样率将达到245.76MSPS。 这就需要4倍插值设置(245.76MSPS *4 = 983.04MSPS)

    2.建议打开 FIFO,因为温度、电压和过程中可能会出现偏差变化。 有关配置指南、请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf

    3.[引用用户="Bo li]3. 关闭 invsinc 过滤器。。 对于这样的情况、与采样率相比、输出频率更高、我们建议启用反向 sinc。 您将需要相应地备份数据。

    4.打开[引用用户="BO li"]混频器_ENA 和混频器_GAIN。[/quot]。 请将您的数据退掉、因为您的数据可能会饱和。

    我建议您使用我们的 TSW3084或 TSW3085 EVM 对射频输出执行此类评估。 在进入 TRF370417输出之前、另请使用我们的 TSW1400和 DAC3482 EVM 获得良好的初始 DAC3482设置。 在 TRF370417上获得良好的输出之前、您必须充分了解 DAC3482设置。

    此外、大多数增益平坦度受 DAC3482和 TRF370417之间匹配的影响。 有关详细信息、请参阅 DAC 和 TRF 之间的接口指南:

    祝你好运。 顺便说一下、DAC3482 EVM GUI 具有一些基本设置文件、您可以参考这些文件来运行系统。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang。  我会尝试你所喜欢的!