This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:温度漂移

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845648/dac80508-temperature-drift

器件型号:DAC80508

大家好、

我想 了解有关 DAC80508"温度漂移"的更多详细数据,您能不能支持它? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体而言、您需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢您的支持。 我们需要更多的测试结果来查看 DAC80508内部基准的温度漂移是否为5ppm/℃最大。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如电气特性表中所述、DAC80508的内部基准漂移最大值保证在5ppm/C 以内。 由于这是一个最大规格、因此可以从 TI 数据表中尽可能地确保它。

    第19页的图58更深入地介绍了在大量单元中收集的基准漂移数据。 我希望这可以为您提供您感兴趣的其他见解。

    如果需要更多详细信息、我们将需要通过电子邮件进行此讨论、并确保在所有相关方之间建立 NDA。 任何进一步的"幕后"信息都被视为 TI 信息、但有 NDA 限制。