This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:最小配置示例

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846217/ads8363-minimum-configuration-example

器件型号:ADS8363

如果我按照最小配置示例(第44页的第9.1.2章)操作、Ffilter 和 R 有2个公式

在 Tacq 为100ns 且电容为1nF 的情况下、我最终得到 R = 4.243 Ω 且 Ffilter = 221MHz。 这个值对我来说看起来很奇怪…

我说得对

  • R 应该小于12欧姆以相对于输入阻抗(第20页)
  • 当采样率为1MSPS 时、Ffilter 应为500kHz、以符合奈奎斯特理论的抗混叠滤波器
  • C 应高于1nF (第44页的建议)

所有这些限制似乎都不符合这两个公式。

我的误解在哪里?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    感谢您发帖。

    输入 RC 滤波器服务器主要为内部采样电容器提供电荷。 信号链的这一级并不总是可以同时用作"电荷桶"电路和抗混叠滤波器。 您对500kHz 时的奈奎斯特频率是正确的、但在 ADC 的最后一级之前、可能需要额外的滤波器。

    较大的电容器可能会抑制输入瞬态响应、并且不会留出足够的时间来达到所需的完全稳定电压电平。 我们提供了深入的培训系列和仿真工具、可帮助微调精确的 R 和 C 值、从而实现优化的趋稳性能。 查看 TI 高精度实验室- ADC中的第5部分!

    此致、